This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:对于 SD 卡7.0 2:1多路复用器/多路信号分离器?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475778/tmuxhs4212-for-sd-card-7-0-2-1-mux-demux

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

您好、先生、

TMUXHS4212是否可以支持执行 SD 卡 v7.0 2:1多路复用器/多路信号分离器应用?

如果不能、请告知正确的设备、谢谢!

https://www.sdcard.org/pdf/SD_Express_Design_Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

     TMUXHS4212适用于此应用、因为它可支持1.8V 和3.3V 电源运行、并可  在其模拟 IO 引脚上支持800mV (0.8V) Vpp 电压摆幅的最低 SD 7.0规格。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以更深入地进行探讨

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的帮助。