This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475948/onet1151l-questions

器件型号:ONET1151L
主题中讨论的其他器件:ONET1151P、、 ONET1101L

工具与软件:

您好!

对于 ONET1151P 和 ONET1151L、数据表将 SDA 规定为数字输入。 您能否确认这里的 SDA 是否是双向的?

对于 ONET1151L、以下应用报告指出 ONET1151L MOD+/-引脚是用于低功耗设计的500欧姆差分反向端接、并且一个阻抗匹配电路至关重要。

https://www.ti.com/lit/an/slla335/slla335.pdf

数据表中显示 MOD+/-是25欧姆单端反向端接(50欧姆差分反向端接)。 这是默认设置吗? 将 ORADJ 设置为00是最低输出终端(标称值为25欧姆)、但将 ORADJ 设置为11会产生最高输出电阻。 这是如何实现 500欧姆差分反向终端的方法吗? 所有这些的目的是确定是否 需要阻抗匹配电路。 理想情况下、我不想添加、因此请说明在使用25 Ω 单端反向端接设置时是否不需要或不建议添加。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    1. 您认为 SDA 是双向的、这是正确的。  这是产品说明书中的一个错误、我在下次修订时已经指出了这一点。
    2. 看起来您参考的应用报告特定于 ONET1101L、而不是 ONET1151L。
    3. 数据表中的内容含糊不清、但我看到其中许多 ONET 器件的 POR 寄存器值为0x00。  我希望 ORADJ 默认为00。
    4. 我正在详细了解 ORADJ 有多大影响后端终止,并将在本周回复给您。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您能评论一下 ONET1151L 是否需要阻抗匹配电路吗? 我想不出来、因为 MOD+/-输出可以是25欧姆单端输出。  

    谢谢!

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    这将取决于激光阻抗。  请注意、 SLLA335中的计算围绕激光阻抗。

    谢谢!

    Drew