This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:硬盘就地检测

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472117/tusb1002a-hard-disk-in-place-detection

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

TI 人好  

我的客户将 TUSB1002A 用于 SATA 3.0硬盘应用。

我们发现、当我们使用 Western Digital 的硬盘时、系统运行良好。 但是,当使用东芝的硬盘时,偶尔会出现硬盘不存在的情况,但没有报告错误。

我们是否对我们可以提供的故障排除指导和方法有任何建议?

此外、我们是否有仅支持 SATA3.0的转接驱动器建议? 客户希望尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    很遗憾、我们没有 SATA 转接驱动器。  

    然而,当使用东芝的硬盘时,偶尔会出现硬盘不存在的情况,但没有报告错误。

    您能在此处进一步详细说明吗? 不执行的操作在这里意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于不活动、我将关闭此主题帖