This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:LMH0070SQE/NOPB 差分输入引脚上的输入电流

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467835/lmh0070-lmh0070sqe-nopb-input-current-on-differential-input-pins

器件型号:LMH0070

工具与软件:

您好!  

在 LMH0070SQE/NOPB SDI 串行器 IC 中、有 LVDS 差分输入引脚 、分别为 TX[4 :0]+、TX[4:0]-  和 TXCLK+、TXCLK- 。

该引脚的输入电流额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    引脚没有经过验证的输入电流额定值。 TX 引脚端接100欧姆至 GND、LVDS 电流通常在3.5 mA 左右保持恒定、因此我可以提供一般建议。 该器件经验证符合标准 LVDS、因此这些引脚能够接受3.5 mA。

    请告知我有关该应用程序的更多信息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。