This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:锁定至解锁时间

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468098/lmh1219-lock-to-un-lock-time

器件型号:LMH1219

工具与软件:

您好!

我们的客户有一个问题"LMH1219锁定至解锁时间"。

如果您有解锁时间相关信息、可以帮助他吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊米山俊郎

    客户解锁时间是什么意思? 您能举个例子吗?

    对于锁定时间、具体取决于数据速率。 一种检查这一点的方法是输入信号并使用 LOCK_N 引脚作为指示器。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    非常感谢您的建议。

    实际上、我们的客户需要知道从 SDI 转换为无信号到 LOCK_N=低电平时间的时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海俊三

    当不满足 CDR 锁定条件时、LOCK_N 变为高电平。 我认为解锁时间将取决于信号发生器、因为 SDI 信号发生器上的电容器以及 TL 上的交流耦合电容器。 设计一个测试来验证实际解锁时间将需要包含信号发生器来获得关闭时间戳。 我目前没有这些信息、但如果客户需要这些信息、可以进行调查。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。