This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:适用于使用 IBIS 模型进行 ADS 仿真的元件

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468920/lmh0303-suitable-component-for-ads-simulation-with-ibis-model

器件型号:LMH0303

工具与软件:

尊敬的团队:

我目前在尝试在 ADS 模拟软件中配置 lmh0303sq.ibs 文件时遇到问题。

具体来说、当我尝试将其设置为 IBIS_DIO/DO/IO 时、会收到以下错误消息:

未选择任何引脚。

如有必要、请指定不同的 IBIS 文件并在"Pin"选项卡上选择引脚。

如果保持不变、则会发生仿真误差。

无法确定模型名称。

请在"Pin"选项卡上选择其他引脚。

如果保持不变、则会发生仿真误差。

 

您能否提供有关应选择哪些组件或特定设置以在 ADS 中精确模拟 lmh0303sq.ibs 模型的指导?

此外、如果有任何已知配置或参数可能需要调整才能解决此问题、我将非常感谢您提供建议。

感谢您的帮助。

我期待您的答复。

此致、

Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    将 IBIS 模型设置为 IBIS_DI 或 IBIS 通用组件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    我尝试根据建议将 IBIS 模型设置为 IBIS 通用组件、然后发现已自动选择 IBIS_DOPENSINK。
    这部分问题已得到解决。

    不过、我还有一个问题。
    我进一步观察到、当我在模型选择器中为 IBIS 引脚设置选择 sdo_fast_diff_output 时、仿真运行不会出现任何问题。
    但是、当我选择 sdo_slow_diff_output 时、我会在输出中遇到不常见的波形、并且我还看到与 sdo_slow_diff_output 相关的字词。

    该问题似乎可能与 IBIS 模型中指定的电压值相关联。

    如果您协助解决误差并调整 IBIS 模型、生成正确的波形、我将不胜感激。

    你对此事的支持将会非常有帮助。

    此致、
    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我将在 ADS 中复制您的图表 、并在本周晚些时候将我的评论与您联系起来。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我看了看,我有一些更新;

    1. 此错误似乎不会导致问题。 我看到同样的错误、也没有看到任何其他阻碍开发的客户问题。
    2. LMH0303具有100欧姆的差分输入
      1. 在上图中、信号发生器的输出为75欧姆。 我不知道这是否是问题的根本原因、如果您能对其进行调查将会有所帮助。
    3. IBIS_DOPENSINK 与 IBIS_DI
      1. 可以使用 IBIS_DI 模型尝试相同的原理图吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    由于不活动、我将关闭该主题。 请随时重新打开主题帖。

    此致!

    Nick