This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:非使用引脚:2A、2B、2R。

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475355/sn65c1168e-sep-unsued-pins-2a-2b-2r

器件型号:SN65C1168E-SEP

工具与软件:

PN:SN65C1168EMPWSEP。   如果引脚2A、2B 和2R 不使用、是否可以将这些引脚连接至 GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出(如2R)可以保持断开。

    如表2和图7所示、A/B 输入具有内部上拉/下拉电阻器、可以防止悬空并可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    克莱门斯是正确的。 不要直接将2R 引脚接地、因为该引脚是 CMOS 输出、可能驱动高电平并导致短路。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!