This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:可用作输入以生成25.78125G PRBS 模式的最低时钟频率。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467251/ds250df410-lowest-clock-freq-that-can-be-used-as-inputs-to-generate-25-78125-g-prbs-patterns

器件型号:DS250DF410

工具与软件:

我在论坛上看到、可以提供低于25.78125G 速率的输入时钟信号、以在 DS250DF410重定时器上生成@25.78125G 的 PRBS 数据。  支持的最低时钟频率是多少 ?在哪里记录? 非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramamurthy:

    我推荐使用 25.78125GHz/32或更高的子速率时钟。

    请参阅以下主题、了解更多详细信息。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289801/ds250df230evm-a-problem-of-prbs-testing-with-ds250df230evm

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew、感谢您的答复。 我还处在电路板的初始设计阶段、希望确保了解限制条件。  

    另一个问题:我假设可以利用 DS250DF410上的全部4个通道同时输出 PRBS 模式(@25.78125G)。  我的假设是否正确?

    非常感谢。

    -Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算仅将重定时器用于 PRBS 生成和检查@25.78125G 的数据速率。

    我想征求您的意见、了解以下概念是否有效。

    1.

    2.

     

    谢谢你。

    -Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gurushankar:

    我相信这两种概念都可行、但我相信方案1将为您提供更大的灵活性。

    需要强调的一点是、我们通常建议每个器件不启用两个以上的 PRBS 块。  虽然可以启用两个以上的器件、但我认为您需要增加散热功能、以帮助确保器件不会过热。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    非常感谢您的意见。  测试很可能需要同时启用所有4个通道。  正如您建议的、我将规划散热器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、另外一个问题:如果我处于 PRBS 模式、我是否仍然需要25MHz PPM 计数器时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设无论运行模式如何、都必须执行该操作、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramamurthy:

    是的、需要25 MHz 时钟才能获得 CDR 锁定(取决于 PRBS 模式)。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Drew。

    -Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS250DF410器件上的 Tx/LVDS 支持哪些 I/O 类型 Rx - LVPECL/HSTL/CML/LVDS 等?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS250DF410专为以太网应用而设计。  通常、25 GbE 以太网使用 CML 或 VML 驱动器。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Drew。