This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:如何生成与 Re 定时数据输出同步的恢复时钟速率

Guru**** 2465980 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475238/ds125df111-how-to-generate-recovered-clock-rate-synchronized-with-re-timed-data-output

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: DS250DF230

工具与软件:

你(们)好

对的数据进行采样时 FPGA 、我们需要恢复时钟 (线路速率)和重新定时数据。

设置 CDR 位之后、

要将时钟相位与数据相比较、 我需要生成与内部同步的线速时钟 VCO 的校准。

锁定信号可用。

请推荐

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    今天(2月17日)是美国的假日。 支持团队明天会就您的问题与您联系。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    DS125DF111不具有输出恢复时钟信号的功能。 它只能输出重定时数据信号。

    我们唯一可以输出恢复时钟的重定时器是 DS250DF230。 此重定时器支持19.6Gbps 至25.8Gbps + 2分频和4分频子速率。

    此致!

    卢卡斯