This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:视频芯片

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475170/tlk1501-video-chip

器件型号:TLK1501

工具与软件:

大家好、TI 团队:

客户正在寻找一种视频芯片来将 FPGA 输出的数字视频信号转换为 HDTV 视频信号(信号格式可以根据视频芯片的要求进行调整)。 客户目前已选择 TLK1501器件。 您能否帮助确认是否有更合适的建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天(2月17日)是美国的假日。 支持团队明天会就您的问题与您联系。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是特别熟悉视频应用、因此我有几个问题可以更好地了解 TLK1501是否可以支持客户的用例。

    • HDTV 视频信号 CML 8b/10b 编码 NRZ 信令吗?
    • HDTV 视频信号数据速率是否在0.6至1.5Gbps 的范围内?
    • FPGA 数字信号的数据速率是多少? 它们是 TTL 信号吗?
    • 需要将多少 FPGA 信号串行化为单个 HDTV 信号?
    •  基准时钟的频率是多少? 请注意、它需要与 FPGA 输出信号同步。

    此致!

    卢卡斯