This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475986/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

我正在使用该 IC TCAN1044A-Q1来监控 CAN 总线活动。 RXD 引脚将驱动 LED 电路。 我需要知道如何进行连接  
STB 引脚8和 TXD 引脚1 (我不会发送数据、仅接收数据)、最后确认引脚5是否悬空且没有连接。

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    STB 应该为低电平(GND)、这样器件处于正常模式、在这个模式中、接收器被启用:

    TXD 应为高电平(VCC 或开路)、以便驱动器为高阻抗、并且总线偏置为隐性:

    如果您使用非"V"版本、则可以将引脚5 (NC)保持断开状态。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!