This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:支持 IEC 61162-450

Guru**** 2504915 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476727/dp83822i-support-for-iec-61162-450

器件型号:DP83822I

工具与软件:

DP83822I 能否支持?

-"以太网450协议"通常是指 IEC 61162-450标准,它定义了海上导航和以太网无线电通信设备之间的高速数据通信的特定协议

如果没有、TI 是否有实现该功能的 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    DP83822不支持 IEC 61162-450标准。 遗憾的是、我们没有任何符合此标准的以太网 PHY。

    您可以在产品页面的"特性"选项卡下或数据表中查看支持哪些 IEC 标准

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。