This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB981-Q1:PG 测试

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476997/ds90ub981-q1-pg-test

器件型号:DS90UB981-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

你(们)好  
 当 DS90UB981用作串行器时、DS90UB988用作 DES 时、如何执行 PGtest?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    对于 FPD-Link IV 98x 器件、我们有一个脚本 生成工具、可用于设置用户配置、它将自动生成初始化脚本。 请联系您当地的 TI FAE 或代表以访问 ScriptGen 工具和 ALP 配置文件、他们还可以将文件共享给您。


    该工具包含视频时序参数和设置、可用于配置视频输入、显示输出、FPD-Link 配置等、并且您可以为器件启用图形生成、以便 在内部生成图形。


    此致、
    Ikram