This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:可编程增益寄存器

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475843/dp83867ir-programmable-gain-register

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好、支持团队:

目前执行了合规性测量。 产品采用 TI DP83867 PHY。

已执行测量、但会在默认设置下获得"失败"结果。 但是、如果 使用可编程增益寄存器、则可以使用"pass"来完成测量。 遗憾的是、修订历史记录中的 TI 记录显示此寄存器已从文档中"删除"。 当然、现在是否可以作出这种设定、仍有不明朗的地方呢? 当使用可编程增益寄存器增加信号振幅…时、这是否会导致其他问题

DP83867IR/CR 稳健型高抗扰度10/100/1000以太网物理层收发器数据表(修订版 I)

此致

Carsten Rebmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten

    删除 寄存器0x01D5可编程增益寄存器(PROG_GAIN)应该不会影响您的设计。

    867IR 版本删除了该寄存器、因为它 描述了 SGMII 功能、867IR 不支持 SGMII。

    您发现故障的合规性衡量标准是什么?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压摆幅过低、设置 寄存器0x01D5可编程增益寄存器(PROG_GAIN) 可增强 DP83867IR 的输出驱动。 移除后、为什么我们的客户在使用增强信号时会看到增强信号?

    谢谢  
    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten

    您是否还可以根据我们的 原理图 和 布局 检查清单评估设计以排除对测试的任何电路板设计贡献?

    DP83867IR 寄存器0xA0和0xA1有助于调节每个通道的信号振幅。 请相应地使用这些字段进行实验、以查看它们是否对这些测试有所帮助。 但我不会使用寄存器0x01D5来提高输出驱动强度。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    又出现了一个问题。 如果我们使用  DP83867IR 寄存器0xA0和0xA1来调整合规性测试的信号增益。 如何确保最终产品中的 Windows 驱动程序使用相同的设置?

    此致
    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten

    他们是否看到电压摆幅下降存在任何实际的功能问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们处在工业环境中。 客户过去了解到、通过合规性测试对于混合环境中的互操作性非常重要。 我们并不经营消费类电子产品...

    此致
    Carsten  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten

    感谢您的反馈。 如果用户使用寄存器0xA0和0xA1来调整信号增益、则需要修改 Win 驱动程序。 遗憾的是、我们对 PHY Win 驱动程序没有太多经验。 您是否可以联系 Microsoft 以获得有关此问题的支持?

    另一种选择是使用插入损耗较低的磁隔离、这也有助于改善信号振幅。

    谢谢

    David