This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI 无输出

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476217/tdp158-hdmi-has-no-output

器件型号:TDP158

工具与软件:

使用 TDP158

DP++至 HDMI、HDMI 无输出

1、上电时序VCC VDD 快OE 超前于 VDD、目前我们控制 OE 的时序、但 OE受控制、其原因是什么

2 μ、请帮忙检查原理图 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我不确定您所说的"我们控制 OE 的时间、但 OE 不受控制"是什么意思。 您能解释一下这个问题是什么吗?

    2.能否以 pdf 格式分享一下原理图? 我在您发送的图像中看不到网络名称和连接。 如果您想私下共享此帖子、可接受我的友情请求并使用 E2E 上的直接消息功能:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1. TD2不符合时间要求。 我们使用 MCU 来控制 OE 时序并在 VDD 之后启用 OE。 不过、我们测量的波形是在 VDD 之前启用的 OE。 我们的软件可以控制 OE 引脚吗? 或者、OE 的时序是否已在芯片内部指定、因此我们不需要控制它?

    2.请帮忙检查原理图

    e2e.ti.com/.../14_5F00_HDMI.pdf

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VDD 和 VCC 稳定之前保持 OE 为低电平可避免 TDP158数据表中图7-3所示的任何时序要求。 您可以使用 MCU 来控制 OE、但 在 VCC / VDD 电源达到建议的最低工作电压后、将 OE 从低电平转换为高电平至关重要。 您还可以取消 OE 引脚的 MCU 控制、以创建被动复位电路、并更改 C197以延迟复位时序。

    当探测 TDP158输出(例如时钟)时、是否看到时钟以及时钟频率是否正确?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的问题 MCU 来控制 OEOE 没有响应、不是 MCU 控制、我的电路是否存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件上电时、您能否显示 VCC、VDD 和 OE 引脚上的电压电平? 如果可能、我希望在示波器上测量这些值。 从原理图中可以看出、OE 电路没有任何问题。 确保 MCU 的 OE 信号网连接到原理图中的 DDI3 HDM OE#网。

    如果 OE 上升正确、并且未看到 TDP158的任何输出、请确保 已连接 HPD 信号 好了 有效数据 . 您可以从数据表中看到、在 TDP158以引脚配置(strap)模式启用其发送器之前、HPD 需要为高电平并且需要检测有效时钟:

    在原理图中、我看到从 HDMI 插座到器件上 HPD 的连接中包含一个电阻器网络。 您是否能够检查 TDP158 HPD 引脚处的 HPD 是否正确上升(5V)?

    此致!

    Shane