This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:PCB 布线阻抗

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476920/tcan4550-pcb-trace-impedance

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

你(们)好。  

如您所知、CAN 有120欧姆的端接电阻器、我们需要使用具有120 Ω 特性阻抗(ZO)的单根双绞线电缆(屏蔽或非屏蔽)。 我们需要使 PCB 布线阻抗同时 具有120 Ω 特性阻抗吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    CAN 总线将充当传输线、因此信号介质(双绞线和 PCB 布线)与端接电阻之间的受控阻抗匹配非常重要。  理论上、如果传输线路中所有元件的阻抗相同、则不会有任何信号反射、并且信号完整性将是理想的。 如果任何元件具有不同的阻抗、则信号的部分能量会在通过具有不同阻抗的元件时被反射。  反射的能量将与元件阻抗值的差值成正比。  因此、如果可能、务必尝试匹配 CAN 总线上 PCB 布线的阻抗。  

    但是、在具有额外元件(例如滤波电容器、TVS 二极管、端接电阻器、共模扼流圈、连接器引脚)的 PCB 上、这会很困难 等等  由于这些额外元件产生的不连续性、通常无法使用以120欧姆阻抗布线的差分对。  因此、还通常会看到两条单端阻抗为60欧姆的等距布线、这样更容易在 PCB 连接器与收发器 CANH 和 CANL 引脚之间穿过所有这些元件、并更大限度地减少额外元件本身造成的不连续性的影响。

    制造商的典型 PCB 布线阻抗为50欧姆、非常接近60欧姆。  CAN 总线标准还定义了总线特性阻抗的容差范围、因此无法实现完美的阻抗匹配。  务必使 PCB 布线尽可能短、以便将总阻抗差异视为较大 CAN 总线上的"集总"不连续性、而不是一系列较小的集总不连续性、每个集总线会产生各自的反射。

    此致、

    Jonathan