This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:USB2至100BASE-FX

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00306, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474472/dp83849if-usb2-to-100base-fx

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件:TIDA-00306、、 DP83869

工具与软件:

您好!

我正在寻找 USB2到 100 Mbps 光纤接口。 USB 主机应 将该接口 视为新的 ETH 接口。 我计划使用任何标准 1x9 SC 光纤收发器模块。

是否有单芯片解决方案可以做到这一点?

或者、我认为我可以使用任何 USB 转 ETH 转换器、然后在铜缆转光纤模式下使用 DP83849IF (TIDA-00306很有帮助)。

任何建议/想法或其他设备参考都将帮助:)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享最终目标是什么吗? 是否将 USB 数据转换为100BASE-FX? 如果是、我建议使用 DP83869、因为这是我们的新款器件、支持100Mbps 和1000Mbps 的媒体转换。  

    您是否还可以分享 USB 的 ETH 将采用哪种格式? 这将采用 MII 还是 MDI 格式?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个基于 Raspberry PI 计算模块 v3的电子模块、它仅暴露一个 USB2端口。

    我有时需要一个直接 ETH 端口:在这种情况下,任何 USB 到 ETH 设备都可以工作。

    但有时链路必须是300m、光隔离且没有任何 EMI 辐射。 仅允许使用光纤链路。

    ETH 格式尚未定义、具体取决于我将使用哪种桥接器。 MDI 格式更有可能。

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    感谢您的提问。 Gerome 今天很棒、希望能够通过 EOD 星期四回复您的查询。

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果从两天开始思考、我认为  DP83869 将是一个很好的解决方案。 我计划使用 SFP 插座并插入100FX 光纤收发器、100Base-T RJ45适配器。

    在这两种情况下、SFP 模块都提供 LOS 信号、而 DP83869 具有 SD 输入。 极性被反转、只是将一个反相器放在 LOS 和 SD 之间是否会达到这一目的?

    假设我将在 RMII 中驱动 DP83869、那么在使用光学模块时、CFG_OPMODE @ 0x1DF 的正确配置是什么?  

    SFP 模块正在使用 SGMII 信号、因此我应该为  任何类型的 SFP 模块(光学或 RJ45)配置 CFG_OPMODE = 3h = RGMII 至 SGMII。 在这种情况下、芯片是否关注 SD 输入?

    谢谢你
    Nicolas

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    感谢您的提问。 Gerome 今天很棒、希望能够通过 EOD 星期四回复您的查询。

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83869不支持 RMII;只有 MII、RGMII 或 SGMII。

    关于 SD 极性、缓冲器就足够了、或者您可以反转 SD 的极性。 如果您希望使用 FX 到 CU 的介质转换、我建议在我们的 DP83869 EVM 上尝试此配置。  

    此致、

    Gerome.