This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:USB-C Filp 应用

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS3415, HD3SS3212, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475727/hd3ss6126-usb-c-filp-application

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件:HD3SS612、 HD3SS3415、 HD3SS3212、HD3SS3220、

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我是否可以使用 HD3SS6126RUAR 来处理 USB-C (TYPE)翻转/非翻转状态。

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    当您指的是 USB-C 类型翻转/非翻转状态时、您所说的是下行和上行端口运行。

      HD3SS612 ss 信号路径可支持5或10Gbps 的 USB 3数据   速率、这一点很重要、因为 USB type c 是一种可在 USB 3速度下运行的接口。

    另一个支持 USB c 速度(USB 3 5Gbps 或10 Gbps)的器件是 HD3SS3415、可以在此 主题中找到更多相关信息

     我认为此处支持 UFP 和 DFP 的更好选择是 HD3SS3212或 HD3SS3220、因为数据表中已经说明了这一操作方式。

    请告诉我您对这些信息的看法、我可以进一步探讨。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的答复、
    我们有  HD3SS6126 器件库存、我们想用它来解决 USB-C 类型的翻转/非翻转状态。
    同时 、我们希望确认此应用中是否会存在任何意外风险、例如切换时间...

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    深入研究这一点、   不建议将 HD3SS6126单独用于 USB-C 类型翻转/非翻转状态(UFP 和 DFP 角色)

    如果您要在此应用中使用 HD3SS6126、则需要在您的电路中添加转接驱动器来处理 DFP 和 UFP(此处是讨论这个想法的主题)

     HD3SS3220是可用于此翻转/非翻转状态的出色器件、因为它集成了  通道配置(CC)逻辑、有助于自动将器件状态更改为 UFP 或 DFP。  由于具有内部 CC 控制器、此器件可以自动处理 type c 电缆的方向(倒置或右侧朝上)。

    如果您在此处需要任何进一步的帮助、请告诉我

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    转接驱动器是一种用于检测 USB-C 翻转/非翻转状态的解决方案。

    如果有 PD 控制器来处理 USB 插入翻转状态并 通知 系统中的 HD3SS6126、

    该解决方案会导致什么问题?

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我实际上并不是 PD 控制器方面的专家、但您使用 PD 控制器和   HD3SS6126的解决方案看起来是 正确的。

    该设计解决方案实际上在一些 较旧的 e2e 线程中讨论过。

    如果您在此处需要任何进一步的帮助、请告诉我

    此致、

    Kameron