This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:输出低电平 NG

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476983/tca9803-output-low-level-ng

器件型号:TCA9803

工具与软件:

当 引脚7 为低电平时、引脚2 输出 NG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你说什么?

    请在示波器引线中包含引脚7和2上的电压。

    什么是 VREF? 跟踪 IIC_SCL1需要多长时间? 该线路上是否有电容器、电缆或连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ? ?、  

    是否有任何其他缓冲器连接到 TCA9803的 B 侧?  

    也需要移除 B 侧上的任何 PU 电阻。  

    此致、

    Tyler