This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:INT 引脚和中断屏蔽寄存器的优先级

Guru**** 2379100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475560/tcal6416-the-bevaior-of-int-pin-and-interrupt-mask-registers

器件型号:TCAL6416

工具与软件:

嗨、团队:

我不会退出了解 INT 引脚与中断屏蔽寄存器和中断状态寄存器之间的关系。 当中断屏蔽寄存器设置为0并且输入状态从0变为1时、INT 引脚被置为低电平。 我的理解是否正确?

INT 引脚的状态被置为无效意味着 INT 引脚被置为高电平是输入状态从1变为0时的时序。 我的理解是否正确?  

此致、

山本俊介

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、

    [报价 userid="519373" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475560/tcal6416-the-bevaior-of-int-pin-and-interrupt-mask-registers "]我不退出了解 INT 引脚与中断屏蔽寄存器以及中断状态寄存器之间的关系。 当中断屏蔽寄存器设置为0并且输入状态从0变为1时、INT 引脚被置为低电平。 我的理解是否正确?

    中断屏蔽寄存器的缺省状态被设定为"1"意味着所有输入上的中断被禁用。  

    要在引脚上启用中断、需要将中断屏蔽寄存器中的位设置为"0"。  

    如果输入的状态发生变化、就像您说的那样从0变为1、/INT 引脚应置为低电平。 您是对的。  

    [quote userid="519373" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475560/tcal6416-the-bevaior-of-int-pin-and-interrupt-mask-registers INT 引脚的条件无效、这意味着 INT 引脚被置为高电平是输入状态从1变为0时的时机。 我的理解是否正确?  [报价]

    INT 引脚释放为高电平(自开漏输出)。 因此、如果在中断被清除之前输入改变回其原始状态、从1变为0、那么中断将丢失。  

    现在、如果使用输入锁存寄存器(0x44和0x45)、则可以锁存输入状态变化、从而使/INT 上的中断保持有效、直到读取输入端口寄存器、这意味着中断不会丢失。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    感谢您的答复。

    关于数据表、编写了以下句子。

    "当端口上的数据改回原始设置或从生成中断的端口读取数据时、即可实现中断电路的复位。"

    当从开始的端口读取数据时、中断表示读取寄存器0x00h 和0x01h。 我的理解是否正确?

    在复位中断电路后、INT 输出会变为高电平。 我的理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、

    如果输入端口寄存器0 - 0x00导致了中断、并且您读取输入端口寄存器1 - 0x01、则不会清除中断。 该中断仅在读取0x00寄存器时清除。  

    正确。 中断电路复位后、INT 输出释放高电平、以指示不再将中断置为有效。 这需要在/INT 上连接一个 PU 电阻器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    感谢您的答复。 该中断仅在读取0x00寄存器时清除。 是这样吗?

    我想、如果读取寄存器0和寄存器1、中断将会清除。 这是正确的操作。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、

    如果仅读取0x00寄存器、则可能清除中断。

    如果寄存器0x01引起中断、则读取寄存器0x00  不会  清除中断。  

    为了确保中断始终清除、最佳做法是读取寄存器0x00和0x01。  

    此致、

    Tyler