This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E + AM26LV32E

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS391, SN65LVDS348, SN65LVDT348, AM26LV32E, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475797/am26lv31e-am26lv31e-am26lv32e

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: AM26LV32ETHVD1450、SN65LVDS391、SN65LVDS348 、SN65LVDT348

工具与软件:

您好!

我们愿意使用几个 RS AM26LV31E + AM26LV32E -422器件(发送器和接收器) 

通道的时序存在限制、总抖动需要较低(需要在特定时间对信号进行采样)。

数据表中未提到抖动参数、是否可以为两个器件获取该参数? (最大抖动)  

(也许您可以推荐其他一些专为实现低抖动而设计和专用的器件?)

谢谢!

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您可以使用传播延迟更低(即最大速度更高)的器件来获得最低抖动。 仅有的50Mbps THVD1450-4xx 器件是1+1收发器、例如 RS。

    LVDS 允许更高的数据速率、通常用于时钟信号;SN65LVDS391和 SN65LVDS348/SN65LVDT348的速度快十倍以上、并且具有更详细的时序规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    是的、我知道 LVDS 速度更快、抖动更低、但我需要使用 RS -422来解决 EMI/RFI 抗扰性问题。

    是否可以从 TI 接收抖动参数? 可能是测量...?

    IA 已找到一个速度更快的器件、并且数据表中提供了一个眼图测量结果、其中显示的抖动对我来说已经足够大。

    如果 AML26的抖动不是很差、我更喜欢使用它。  

    (第15页: MAX22502E -适用于长电缆的100Mbps 全双工 RS RS -422收发器)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的偏差限值是抖动的上限。 不存在更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们不能真正保证我们的器件具有任何类型的抖动参数、并且它可能依赖于系统(使用质量较低的电缆会使抖动更糟、电缆较长也会导致所有系统中的抖动更高)。

    我们通常不提供值、但我恰好 回来收集了一些数据(室温下的一个单元)。

    以下是10英尺电缆(具有100欧姆终端的 CAT5e 额定电缆)

    以下是100英尺 电缆(带有100欧姆终端的 CAT5e 额定电缆)

    这些传感器在输出板上经过测试、因此这不是最佳设置、但我们获得的抖动测量值在 ns 范围内。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Booby:

    非常感谢、这真的很有帮助!  

    这适用于单个器件(发送器/接收器)还是耦合的 AML26LV31E + AML26LV32E  ?

    我的电缆长度要短得多、只有1英尺...

    我想我可以假设:

    100英尺= 5.25纳秒、10英尺=1.5纳秒(/3.5)、小于 1英尺~ 0.5纳秒

    (如果仅针对发送器/接收器、则总抖动为~1ns)

    你怎么看?

    谢谢!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这适用于单个器件(发送器/接收器)还是双器件 AML26LV31E + AML26LV32E  ?

    是的、该测试使用一个发送器和一个接收器。 进行单点对点连接。  

    [报价 userid="389162" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475797/am26lv31e-am26lv31e-am26lv32e/5666700 #5666700"]

    我想我可以假设:

    100英尺= 5.25纳秒、10英尺=1.5纳秒(/3.5)、小于 1英尺~ 0.5纳秒

    [报价]

    我不能100%确定它们是否是这样的线性的、但这可能是一个合理的估计。  

    [报价 userid="389162" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475797/am26lv31e-am26lv31e-am26lv32e/5666700 #5666700"]

    (如果仅针对发送器/接收器、则总抖动为~1ns)

    你怎么看?

    [报价]

    同样、这取决于系统、但我相信您可以得出这些数字。 我猜您获得的数据可能比我要好、因为您的设置还将包括阻抗匹配的布线(我的布线与电缆的阻抗不匹配)。 例如、如果使用带状电缆、则测量结果可能会更差、因为这些电缆通常不受阻抗控制。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bobby,这是非常有帮助的!

    最大值