This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:使用配置通道逻辑和端口控制(使用 VCON)验证主机充电的概念

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320, TUSB320-LA-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475854/tusb321-validating-concept-of-host-charging-using-configuration-channel-logic-and-port-control-with-vcon

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB320TUSB320-LA-EVM

工具与软件:

您好支持团队:

我叫 Mihir。 我是 Aimtron Technologies 的嵌入式工程师。

同时、我们的团队正在开发一款音频域产品、该产品具有 USB 集线器功能、用于将多个 USB 设备与该产品连接起来、并同时发送/接收数据而不会出现任何中断。 除此之外、客户出现了新的要求、其中 USB 集线器的上流端口必须为与产品上流端口通信的主机设备(即 MacBook、iPad、Mobile)充电。

由于此功能是新功能、我们需要验证概念并确定是否可行。 虽然我们已经进行了一些研究、但仍无法确定我们可以实施的任何方案、以完成设计。

我们是否可以使用 TUSB321 (不带 PD IC /控制器)为连接在集线器向上流端口上的设备充电?

因此、我们想问您是否具有可在我们的设计中实现的任何参考 IC 或方案。 如果您有、请告知我们、以便我们开始进行验证和开发。

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    请看一下 TUSB320 EVM。 https://www.ti.com/tool/TUSB320-LA-EVM

    这是我们在 PCB 上实现的部件。 可在用户指南中找到该原理图。  

    是的、在没有 PD 控制器的情况下、可以在与 USB 主机之间发送 USB 数据时为器件充电。 但是、由于缺少 PD 控制器、充电速度将受到限制。 PD 控制器将为 USB 总线提供最快的充电速率和最大的灵活性、因为您将能够以交替方式发送数据。 支持不同的协议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、

    感谢您分享宝贵信息。

    我们会浏览您建议的 TUSB320-LA-EVM 用户指南并根据下面的说明创建连接。(图像粘贴在下方)。

       

    我们是否需要更改任何连接以满足我们的要求? 请与您分享宝贵的反馈。

    准备好原理图后、我们会将其与您分享以供验证。

    此致、

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    我喜欢这个方框图。  

    需要注意的一点是、ID 引脚(Vbus 开关的触发器)是低电平有效信号。 您可能需要使用反相器或低电压总线有源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、

    感谢您的快速响应和分享宝贵信息。

    我们将 在新设计中使用"TUSB320"。 原理图准备就绪后、我们会将其分享给您、以便通过新 TT 进行验证。

    我的所有疑虑现在都已清楚。 因此、如果我们需要更多信息、我将关闭此 TT、我将生成新 TT。

    此致、

    Mihir