This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:DVI 兼容均衡器和转接驱动器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476208/tmds171-dvi-compatible-equalizer-and-redriver

器件型号:TMDS171
Thread 中讨论的其他器件: TDP0604

工具与软件:

大家好!

客户目前正在使用 TMDS171。
DVI 输出波形不是很好。 是否有任何器件可以提高波形质量?
请推荐一些转接驱动器或均衡器产品。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    您可以使用 TDP0604作为可能的转接驱动器解决方案。  

    他们是否可以共享原理图、布局和测量的波形?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:


    非常感谢您的支持。

    我将向客户推荐 TDP0604。

    我将与客户确认他们是否可以提供布局等

    谢谢你


    此致、
    Ishiwata