This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241-Q1:DS90UR241-Q1支持 RGB888

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475441/ds90ur241-q1-ds90ur241-q1-support-rgb888

器件型号:DS90UR241-Q1

工具与软件:

您好、TI  

我们的 soc 可以输出24bpp RGB   RGB888  和32bpp RGB ARGB8888   16bpp RGB RGB565、  

我们是否可以使用 soc 输出 24 bpp RGB   RGB888  至 DS90UR241-Q1?

我们查看  DS90UR241-Q1数据表,它仅支持 18位色深:RGB666

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DS90UR241-Q1最高只能支持18位色深。 作为替代方案、您可以考虑使用 DS90UB925-Q1。 您还可以在此页面的下面找到其他串行器/解串器、并按颜色深度和输入兼容性(例如 LVCMOS)进行筛选。

    https://www.ti.com/interface/high-speed-serdes/products.html

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ikram

    如果我们的 SOC 使用 RGB888 数据通道 R7~R2  G7~G2 B7~B2 连接   DS90UR241-Q1 RGB666数据通道可以重新解决问题?

    此致、

    Sui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sui、

     SoC 对于 LVCMOS/RGB 输出在18位与24位时的使用有何指导原则? 您能否查看 SoC 数据表是否有相关建议?

    - Ikram