This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:有关使用 DP83825I 的问题

Guru**** 2948600 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465185/dp83825i-questions-about-using-dp83825i

器件型号:DP83825I

工具与软件:

某客户在使用 DP83825I 进行开发的过程中会遇到一些问题、并有一些问题。

q1)在 EMC 认证期间、PHY 链路在传导灵敏度网络10V 测试期间持续断开。 是否有任何解决方案或对策?

Q2)在100Mbps 操作期间、网络环境有时会降至10Mbps。 这是一个会自动更改的规格吗? 是否需要设置任何寄存器才能实现此类行为?

Q3)如果我想将 PHY 的速度固定为10Mbps、您能否确认需要设置的寄存器及其值?

Q4)我可以参考寄存器0x10的位14的值来检查 MDI 或 MDIX 是否正在运行是否正确?

Q5)它似乎与 Q4问题有关、寄存器0x19的位14设置为强制 MDI/X 如果我更改相应的引脚设置、寄存器0x10的位14的值是否也会更改?

Q6)您能解释一下什么是 Robust_Auto_ 11BIX 功能吗?

Q7)请查看下面的附加电路。 (请检查是否存在任何不正确或需要修改的部件。)

e2e.ti.com/.../Schematics-_2800_DP83825I_2C00_-PHY_2900_.pdf

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    问题1)

    请参阅" 4.7 IEC 61000 4-6 CI "。

    https://www.ti.com/lit/an/snla466a/snla466a.pdf

    问题2)

    如果链路在100Mbps 工作时发生故障、自动协商会降级到下一个最低的链路速度。

    要在100M 范围内验证链路质量、我建议禁用10M 自动协商广播(寄存器0x4[6:5]='00')进行测试。 我预计在这种情况下链接不会降级、但请确认是否看到数据包错误。

    问题3)

    如果链路伙伴启用了自动协商、则写入0x4[8:7]='00'以禁用100M 广播并强制10M。

    如果链路伙伴禁用了自动协商功能、则写入0x0[13:12]='00'以强制达到10M 速度。

    问题4)

    正确、0x10[14]会报告 MDI/MDIX 状态。

    问题5)

    我希望这个状态位可针对强制 MDIX 而改变。

    问题6)

    请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795889/dp83822i-auto-mdix-vs-robust-auto-mdix

    问题7)

    请填写并返回此原理图检查清单("逐引脚检查清单"表):

    DP83825_.xlsx.xlsx Schematic_Checklist

    之后我可以提供额外的反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的答复。

    客户还有其他咨询。

    首先、您上次请求的原理图检查清单正在与客户确认。

    ~)~DP83825I 产品、网络会在射频电磁场抗扰度(RI) CE 标准测试期间的特定频带(100 μ V 115MHz 或125 μ V 135MHz)内断开连接、因此我想询问相关的对策。

    此外、查看 TI PHY 文档时、DP83825I 的 RBIAS 引脚似乎与 RI 测试相关、因此我也想询问该引脚。

    Q2) RBIAS 引脚的作用是什么?

    Q3) DP83825I 数据表提示对 RBIAS 引脚应用6.49kΩ、因此我应用了6.49kΩ。 如果我增大或减小电阻值、会出现什么情况?

    [随附原理图]

    e2e.ti.com/.../S6883_5F00_PHY.pdf

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    q1)请参阅部分 2.7.3.3提高 CI 性能的探索领域。  具体而言、我建议验证本节中的接地建议。 设计是否遵循建议的 MDI 和接地方案?

    Q2) RBIAS 提供基准电流来驱动 PHY 的内部电源方案。

    Q3)不建议调整 RBIAS 以提高 EMC/EMI 性能。 这可能会导致器件供电的功能问题。

    分享的原理图中未清楚说明 MDI 和接地连接。 MDI 线路直接参考原理图中的 U100-7、我不清楚终端方案。 请确认设计遵循 EMC 应用手册和原理图检查清单中提出的建议。

    谢谢!

    Evan