This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:接线问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472685/onet1151p-wiring-questions

器件型号:ONET1151P

工具与软件:

您好!

我对 ONET1151P 布线有一些问题。

我将 LVDS 信号作为 Vcm = 1.2V、Vd = 350mV 的输入。 放大器不会检测到该信号、这可能是由于共模原因。 我玩过注册像偏倚, LOS 断言水平, OCDIS 和  THADJ,但到目前为止找不到正确的组合(不断得到 LOS )。 如果我输入更接近 GND 的不同电平信号、那么一切都起作用。  我是必须将其进行交流耦合、还是漏掉了某些可将检测器移动到1.2V 电平的正确寄存器组合?

2.放大器的输出是 CML、其中每个信号都 通过50欧姆的电阻端接至 VCC。 在本例中、我只需要正信号。 端接负电压的正确方法是什么? 我是应该将其保持悬空、因为它已经端接、还是必须再次将其拉至 VCC? 还是可以将其端接至 GND?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 请尝试使用交流耦合信号以了解这是否有效。
    2. 我建议通过交流耦合电容器将未使用的输出连接到50欧姆电阻器和 GND。
      DOUT---> 0.1uF --> 50欧姆--> GND。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Drew!