This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:[Baolong] 0x1C 默认值

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477750/ds90ub935-q1-baolong-0x1c-default-value

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

935寄存器0x1C 的实际默认值与数据表中的定义不一致。

如图所示、在没有任何配置的情况下打开和关闭电源时、读出的值为0。 为什么?

谢谢!

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    这些位的默认值为0。 如果您希望使用这些位、则必须启用这些位。 这必须是一个拼写错误、应予以更正。