This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:FSU、双工通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477017/dp83867is-fsu-duplex-communication

主题中讨论的其他器件:DP83867IS

工具与软件:

如何使用 DP83867IS 和 Profinet 协议实现 FSU 功能、以及如何设置全双工通信和快速网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FSU 功能是什么? 请分享有关您的系统和用例的更多详细信息。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PROFINET 的 FSU (快速启动)功能是一项快速启动功能、旨在缩短设备启动期间数据交换的准备时间。 通过启用 FSU 功能、IO 设备(例如分布式 I/O 设备)可以在开机后立即与主站交换过程数据、从而将通信准备时间显著缩短到不到500毫秒。 它特别适用于需要快速切换的工业应用场景,如汽车行业的焊接装置更换过程
    1个
    .
    FSU 功能的应用场景和优势
    FSU 功能主要应用于需要频繁更换变电站设备的工业场景,例如汽车行业的焊接装置更换过程。 在此应用中、每次更换装置时、都需要重新建立通信连接。 传统方法需要几秒钟、但 FSU 功能可以将通信准备时间缩短到500毫秒以内、从而显著提高生产效率
    1个
    .
    FSU 函数的实现方法
    要实现 FSU 功能、需要使用专为在主控制器软件中快速启动而调整的 GSDML 器件说明文件。 此外、通信电缆需要使用交叉电缆并避免使用交换机。 如果必须使用交换机、则其端口应设置为非自动协商和100Mbps 全双工模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此应用手册中的 DP83867部分:

    https://www.ti.com/lit/an/snla438/snla438.pdf

    遵循为禁用自动协商、强制速度、FLD 启用而注释的配置、PHY 预计应符合 PROFINET 所需的快速启动时间要求。

    谢谢!
    Evan