This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:SN75LVPE5421

Guru**** 2965090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467272/sn75lvpe5421-sn75lvpe5421

器件型号:SN75LVPE5421

工具与软件:

能否将 SN75LVPE5421用于多路复用高达28Gbps 的标准 SERDES 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    SN75LVPE5421 与协议无关、通常用于交流耦合接口、例如 PCI Express、UPI、CCIX、NVLink、DisplayPort、 SAS、SATA 和 XFI。  
    该器件的实现方式与 PCIe 应用类似、唯一的区别是可以针对非 PCIe 协议关闭 RX 检测功能。 有关更多应用信息、请参阅数据表的第7节。

    另请注意 SN75LVPE5412、这是一款配套的多路信号分离器器件-如果您也感兴趣。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以25Gbps 运行 sFPDP 信号。 我们是否可以将 SN75LVPE5421用于 sFPDP 信号的多路复用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我不熟悉 sFPDP 的电气规格。 您能帮我分享这些信息还是向我推荐规格吗?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://streamdsp.com/sfpdp/ 这是规格页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您分享本参考资料。

    仍然不十分清楚根据他们提供的数据表、对于这个技术规格的电气技术规格是什么样的。

    我主要关心的是该协议使用哪种类型的信号。 此器件通常与 PCIe 发送器搭配使用、其中源差分启动幅值介于800-1200mVpp 之间。 您知道供应商是否提供此信息吗?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是交流耦合的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果接口是交流耦合的、并且差动启动 TX 振幅在800-1200mVpp 之间、我相信这是可以的。

    请注意、我们还根据要求在下提供了适用于该器件的 IBIS-AMI 模型  获取更多信息 产品页面的特定  [听不清]部分、如果您想将实现此 sFPDP 接口的 FPGA 的高速行为与器件建模、请参阅此器件的 TI.com 产品页面。

    此致!
    David