This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:每个引脚的配电详细信息

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469532/ds90ub954-q1-power-distribution-details-per-pin

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在寻找有关 DS90UB954-Q1配电的一些详细信息。 以下是查询。

1.哪些部分由 VDD18_P0 和 VDD18_P1 引脚(45、46)供电?

2. VDD11_D 引脚(3)用于哪个部分?

3.请确认哪个1.8V 电源内部振荡器产生1.1V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevender:

    我能问您为什么需要这些信息吗?  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    感谢您的答复。

    我在 EMI 中面临一些与解串器 DS90UB954-Q1相关的问题。 我已经尝试将去耦电容器放置在靠近电源引脚的位置、但仍然需要了解复杂性(哪个引脚更敏感)。 作为一名设计工程师、我想了解 IC 的电源架构。 如果您能分享电源架构的一些方框图或更多详细信息、该链接将为您提供很大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sevende:

    感谢您的意见。 我有一个演示文稿、我们必须对此提供帮助、但无法在开放论坛上分享。 您是否与 TI 签订了 NDA?

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    是的、我们与 TI 签订了 NDA。  

    ICMNDADMA_8456是供您参考的 NDA 编号。 请帮助我提供数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    非常感谢您提供数据。 我对共享数据几乎没有任何顾虑。 我曾向你私下里推销这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    请分享您对我在私人聊天中分享的问题的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevender:  

    将很快回复。

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    有没有任何方法可以接到有关这一问题的简短技术电话? 我已经在私人聊天中给您发送了一些问题。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sevender:

    请在聊天中查看我的回复。