This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:启动时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477905/tcan1145-q1-start-up-time

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道主控制器在 IGP 导通后正常从 TCAN1145-Q1读取命令和将命令写入 TCAN1145-Q1的最短时间。


此致、

凌志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的灵芝:

     器件上电需要2-4 ms。  对于最坏的情况、控制器需要在 VSUP 上电后等待4ms。

    此致、

    Sean