This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810的固件

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457465/ds280df810-the-firmware-for-ds280df810

器件型号:DS280DF810

工具与软件:

您好!

  谢谢、Plesae 帮助检查是否有适用于 DS280DF810的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zhang、

    由于美国 圣诞节和新年 假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题指派了一名工程师、我们将在工程师返回时(我预计会在下周早些时候)研究您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    DS280DF810没有固件。

    有关配置信息、请参阅此器件的编程人员指南。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS280DF810-DESIGN

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    我们已根据设计准备好了 DS280DF810电路板、现在没有 EEPROM 和 I2C 写入寄存器(即 ALL_DONE_N=1.2V)。

    请告知如何检查此电路板是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您需要在电路板的哪些方面进行验证?

    您可以从 DS280DF810读回器件 ID、以检查 DS280DF810是否已通电以及 I2C 是否正常工作。

    对于高速验证、我们通常建议使用 PRBS31等模式测量 BER。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您的答复;

    1.另一个问题,您能帮助确认寄存器读写的格式吗? 例如、我目前/ 的是 i2cotool64 1 6 1 0x30 0xFE

    命令读取器件 ID 的返回值0x03、然后 在从 i2ctool64 1 1 1 0x30 0x2F 读取2F 寄存器的值时使用/、

    它与规范中写入的默认值不同。 读取的值是0x00、那么我不知道如何写入该0x2F 寄存器。

    2.如果 输入信号为10G、请检查通信是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1. 听起来您正在正确地读回器件 ID。  要从寄存器0x2F 读取数据、您是否选择了其中一个通道寄存器?
      示例序列:
    2. 需要检查10G 信号的几点。
      1. 确认已进行信号检测(通道寄存器0x78[5])
      2. 确认您已锁定 CDR (通道寄存器0x78[4])
        1. 如果没有 CDR 锁定、请查看通道寄存器0x02
      3. 检查眼图测量值(通道寄存器0x27、0x28)
        1. TI 根据经验观察到、HEO >= 0.4UI;VEO >= 200mVppd 时 BER 性能良好

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    Unknown 说:
    需要检查以下几项有关10G 信号的信息。
    1. 确认已进行信号检测(通道寄存器0x78[5])
    2. 确认您已锁定 CDR (通道寄存器0x78[4])
      1. 如果没有 CDR 锁定、请查看通道寄存器0x02
    3. 检查眼图测量值(通道寄存器0x27、0x28)
      1. TI 根据经验观察到、HEO >= 0.4UI;VEO >= 200mVppd 时 BER 性能良好
    [报价]

    我们检查寄存器 0x78/0x27/ 0x28是否均为00、因此我们建议如何 继续执行下一步、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请确认您选择了正确的通道寄存器组进行读取。

    如果要选择正确的通道寄存器组进行读取、这会指示器件未接收到信号。

    您能否分享测试设置的方框图?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    我们读取寄存器0x78、0x27和0x28的值都是0、下面是 网卡链接后的寄存器打印值:

    我们发现初始 寄存器为0x00、但我们不知道 CDR 何时 锁定、它是否自动锁定?

    我们在 下面写严格的,它是故障:

    请查看以下 I2C 格式、并告知是否测得? 如果出现错误、请告知如何编写寄存器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我认为您的 I2C 工具有问题。  虽然 I2C 回读0xFE 是正确的、但我也可以确认、在将0x55写入0xFC 后、您应该能够回读0x55。

    您知道该工具是使用7位还是8位 I2C 地址吗?  您是否能够使用逻辑分析仪观察 I2C R/W?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    1.我们需要使用10G  信号、想知道是否需要写入寄存器0x2F 以及10G 速率 I2C 地址是多少?

      下面是文件"zhca900"的"快速编程指南":

    e2e.ti.com/.../zhca900.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您需要10.0 Gbps 或10.3125 Gbps (10 GbE)?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    速率为10Gbps、这是 初始设计;

    BTW、 我现在正在调整参数、但在眼图宽度方面变化不大。 我们的 CPU 现在接收的眼图宽度接近临界值。

    您能帮助我们了解如何调整吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1. 您是否能够解决 I2C 读取/写入问题?
    2. 您能否分享一张估算插入损耗的系统方框图?
    3. 您是否扫描了 TX fir 设置?  请参阅此绿箱测试应用手册。
      https://www.ti.com/lit/an/slyt678/slyt678.pdf
    4. 我不清楚如何解读您的 CPU 眼图测量结果。  您能帮助说明一下吗?
    5. 请注意、预先配置的"标准"数据速率设置(寄存器0x2F)不支持10.0Gbps。  要配置10.0Gbps、请参阅数据表中的"手动数据速率配置"部分、并相应地对通道寄存器0x60-0x63和0x18进行编程。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    我 收到 TI 本地 RSM 的电话呼叫、我已将客户的电子邮件发送给她、我们在电子邮件中解决这个问题。

    客户对  眼图有一些问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢更新、期待解决此问题。

    谢谢!

    Drew