This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:ESD 测试问题和建议

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477270/dp83825i-esd-testing-issue-and-recommendations

器件型号:DP83825I

工具与软件:

您好!

我的同事最近使用 DP83825以太网 PHY 测试了电路板的 ESD 抗扰度。

尽管在保护方面做了一些工作、但未实现完全可靠性。 通常 PHY 断开链路、放电后不会将其恢复。 当 PHY 寄存器被回读时、它们看起来(只有少数几个被测试过的重要寄存器)保持不变、这可能意味着这不是一个复位问题。 另一个观察结果:复位(使用物理复位线路、未测试仅软件复位)和重新配置 PHY 会使链路恢复、因此无需恢复完整的断电/上电周期。 您有什么建议如何进一步测试它、或者也许如何检测这种异常 PHY 状态?

从我的理解来看、DP83825、DP83826和 DP83822属于同一个系列、但其 ESD 抗扰度不同、而且顺序越来越多。 可以选择将 PHY 更改为其他 PHY、您在中的立场如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们您对 ESD 的要求吗? 这将是使用的标准、所需的级别和该级别所需的行为(A、B、C 类)。

    总的来说、我们 DP8382x 系列的 ESD 性能等级是准确的。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是(从 PN-EN-50121-4开始):

    -静电放电+/- 6kV 接触,+/- 8kV 空气,符合 EN 61000-4-2 ,性能标准 B

    -用于 I/O 端口:快速瞬变+/- 2kV , 5/50ns, 5kHz, EN 61000-4-4,性能标准 A.

    -对于 I/O 端口:浪涌1,2/50 us ,+/- 2 kV 线对地,+/- 1 kV 线对线, EN 61000-4-4,性能标准 A

    -直流电源端口(适用于 PoE ):快速瞬变+/- 2KV, EN 61000-4-4,性能标准 A

    -直流电源端口(用于 PoE ):浪涌1,2/50us ,+/- 2kV 线对地,+/- 1kV 线对线, EN 61000-4-5 ,性能标准 B

    在这种情况下、大多数情况下静电放电和 I/O 端口都很重要、通过快速瞬变测试可以观察到这个特定问题(浪涌抗扰度似乎更高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 我建议在您的用例中使用 DP83822。  

    此致、

    Gerome.