This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:CAN 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477309/thvd8000-can-issues

器件型号:THVD8000

工具与软件:

您好!

我的一位客户使用 THVD8000收发器、以115200bps 的速率连续发送数据(通过32V 电力线传输)、但只有在他们在传输之间插入10ms 延迟才能可靠工作。 他们想知道是否还有其他办法可以改善这一点? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我有点惊讶的是、他们能够使用此器件完全正常工作-该器件不支持 CAN -它是 OOK 调制 RS -485器件。  

    是否有可能分享一个原理图并大概概述他们正在尝试执行的确切操作、或者我们可以找到某种解决他们问题的方法。  

    此致!

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker、我会通过电子邮件分享原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    我将关闭该主题、我们可以离线进行更多讨论、并仔细查看您发送的原理图。  

    此致!

    Parker Dodson