This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:DEVICE_RST 寄存器

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477207/tcan1145-q1-device_rst-register

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

您好、TI 工程师

当我通过 DEVICE_RST 寄存器的 SF_RST 或 HD_RST 位执行复位操作时。 当 IC 复位时、这两个位的值是否会自动变为0?

软件设计人员是否需要在 IC 复位后执行清除命令?

此致、

凌志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的灵芝:

    是的、它们写入1以清除位(W1C)。  

    我不确定您所指的是什么清除命令、在 IC 复位后、您希望清除什么?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    请允许我再次确认此流程。


    当我向 SF_RST 或 HD_RST 位写入1时、IC 重新启动。 然后、这两个位的值会自动更改为0。 对吗?

    此致、

    凌志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的灵芝:

    是的、正确。

    任何 W1C 位都将 在您写入1后自动复位。

    此致、

    Sean