This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2:LVDS 至 CMOS

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477549/ds90lvra2-lvds-to-cmos

器件型号:DS90LVRA2
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34

工具与软件:

您好!

我需要一个将 LVDS 信号转换为3.3V CMOS 逻辑的 IC。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样的 IC 称为接收器。 列表如下: ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#404=Receiver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何接收器接收一对 LVDS 输入并提供两个 CMOS 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    Clemens 正确、您正在寻找 LVDS 接收器。 DS90LVRA2是  我们提供的1.8V 双通道接收器。 如果您可以提供有关您的应用以及为什么需要两个 CMOS 输出的更多信息、我可能会为您提供更好的产品推荐。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有接收器可以为一个通道提供两个输出。

    如果您需要增加输出的驱动强度、请添加一个缓冲器、如 SN74LVC2G34。