This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:USB3 Gen2

Guru**** 2512365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476905/tusb7340-usb3-gen2

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

您好!

TUSB7340用于 USB3 Gen1、TI 是否有  PCIe 至 USB3 Gen2 控制器?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff:

      TI 没有  PCIe 到 USB3 Gen2 控制器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    明白了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    还有一个问题。

    TUSB7340I 连接到 PCIe x1 Gen2、然后连接到4个 USB3 Gen1端口。 我要确认以下几点:

    1. 当同时使用所有4个 USB 3端口时、每个端口是否可以实现5Gbps 的速度、或者是否存在任何性能下降或速度限制?
    2. TUSB7340I 是否会自动调节或具有任何机制来处理此类情况?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff:

       USB3.1速度为5Gbps、但 USB3是  8b/10b 编码、因此实际速度为4Gbps。 所有4个下行端口将共享4Gbps 带宽,加上其他有效负载,每个端口的实际吞吐量应小于1Gbps。

    此致

    Brian