This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:如何将 GPIO 设置为输出低电平

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476406/lp-mspm0l2228-how-to-set-gpio-as-output-low

器件型号:LP-MSPM0L2228

工具与软件:

您好、先生、

我没有找到将 GPIO 引脚配置为输出低电平的 API、您能帮助指导我如何操作吗?

谢谢!

Edware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edware:
    为此、您可以使用 DL_GPIO_clearPins API 调用。 您可以在我们的 SDK DriverLib 指南中找到一个相关示例。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我认为  DL_GPIO_clearPins ()只是用于不输出,对吗? 我担心的是、如果我们将一个 GPIO 引脚紧固至上拉电阻器、我如何将该引脚设置为低电平。  DL_GPIO_clearPins()是否可以执行此操作?

    谢谢!

    Edware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edware:
    设置 Pin 为低电平时、基本上是连接到 VSS。 因此、即使您在它上放置一个上拉电阻器、只要 I/O 用作输出、它也将处于低电平。 有关更多信息、请参阅用户指南的 图9-1。 超集 IO 切片。

    此致、

    Diego Abad