This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:接收模式下的悬空输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476847/ds91m040-floating-inputs-when-in-receive-mode

部件号:DS91M040

工具与软件:

您好!

我将创建一个用作 CMOS 到 LVDS 信号的双向转换器的电路板、在某些情况下可以将 CMOS 侧与该转换器断开。 当 DS91M040接收(驱动 LVDS)且输入引脚已断开时、是否需要弱上拉/下拉以确保输入引脚不会悬空、或者是否由 IC 本身内部处理?

非常感谢

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我在数据表中没有看到 DI 引脚上有内部上拉/下拉电阻、因此 应使用外部上拉电阻。

    此致、

    插孔