This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:处于极低功耗模式的 DP83xxxbaseT1系列

Guru**** 2522800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470834/dp83td510e-dp83xxxbaset1-series-in-very-low-power-mode

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

你(们)好

要获得完整的点对点链接、我希望降低 DE 电源(和传输速率)?

我的意思是、我在两端设置一个较低频率的 xtal (或外部源)。 我增加源电阻器和负载电阻器。

运行是否正常?

电源电流是否低于该值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pouget:

    我们将在今天结束之前与您联系。

    ——

    此致

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pouget:  

    我想更好地了解这里的应用。  

    您是否正在为此器件尝试降低功耗?

    输入时钟频率在 数据表的该部分有严格的要求。 降低时钟频率不符合这些要求、并可能导致 PHY 的行为不确定。 不建议让 PHY 正常运行。  

    如果目标是真正尽可能降低器件的功率耗散、则可以在双电源模式下使用器件来尽可能降低功耗。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉迟到的答案。

    我将此器件视为通用 RS232/422/485等器件或具有主要优势的其他串行替代器件

    *它携带4位而不是单位的块。 它有一个数据可用信号(来自4B/5B)。 这2个点使得使用 FPGA 的 IOT 的同步更容易

    *它可以携带,在同一双绞线上,输入,输出和电源(假设它可以用线圈和电容器分开)

    *它设计用于高电压放电

    不过、功耗有点高。 使用复杂的电路来获得多种电压、可以稍微降低功耗。

    我的问题是、电路是否可以工作、例如、对于100K 链路、两侧都有250kHz 时钟

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pouget:  

    遗憾的是、这些器件被设计为能够 在特定的输入时钟要求下执行。 此类应用不符合这些要求、也不可行。 链接速度固定为10Mbps

    此致!

    Vivaan