This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83822H 不应与笔记本电脑建立连接

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83822H, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472641/dp83td510e-evm-dp83822h-should-not-establish-connection-with-laptop

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83822HDP83TD510E

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我使用两个 DP83TD510E-EVM 模块。 一个 EVM 通过 RJ45连接到笔记本电脑、另一个 EVM 以相同的方式连接到第二个笔记本电脑、两个 EVM 都通过 SPE 电缆连接。  

沟通良好。

现在、如果我仅移除 SPE 连接(不是从笔记本电脑到 EVM)、  DP83822H 不应与笔记本电脑建立连接 如果 该 EVM 通过 RJ45与笔记本电脑连接、并且我通过 SPE 将两个 EVM 重新连接在一起、则只能在 DP83822H 与笔记本电脑之间建立链接。  为此、需要怎么做?  

请提出建议。

此致、

Shrikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    很抱歉、我没有完全关注您的问题。 希望以下评论能够解答您的疑虑。

    • 即使 DP83TD510未与其他链路伙伴建立链路、DP83822也能与 PC 建立链路。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您所说的是对的、但我希望精确的反向运行。 DP83TD510建立链路后、只有 DP83822才能与 PC 建立链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    DP83822与 PC 建立链路与 DP83TD510E 是独立的。  

    DP83TD510建立链路后、DP83822可建立链路。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83TD510建立链路后、DP83822可建立链路。 这正是我想要的运算、但为此需要做什么呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    很抱歉、我仍未关注您的问题。 您是否无法在 DP83822中进行链路?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83822链路接通没有问题。

    我希望 DP83822在 DP83TD510链路建立时初始处于睡眠模式、那么只有 DP83822应该建立链路。

    此致、

    Shrikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、电路1与电路2断开连接。

    现在、DP83TD510无法建立链路、但 DP83822已建立链路、因为它与 PC 相连。

    在这种情况下、即使 DP83822与 PC 相连、也不应建立链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    我想问一下为什么需要在 DP83822之前接通 DP83TD510链路? 我认为如果将 DP83822配置为10Mbps、建立链路不会是问题。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 DP83TD510与其他器件断开连接时、即使 DP83822与 PC 相连、也应断开链路。 这就是我们的应用需求。 请提供解决方案建议。

    谢谢!  

    Shrikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    同样、DP83822链路建立对于 DP83TD510是独立的。 如果 DP83TD510断开链路、DP83822不会断开链路。  

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在链路建立和链路断开时、是否有可能在 DP83TD510上生成中断(引脚编号21)? 如果可能、则需要哪种配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:  

    可以、在任何链路状态变化时、都可以在引脚21上启用中断。 这可以通过使用以下寄存器来实现。  

    0x11[0]= 1应将引脚21的功能从 PWD 更改为 INT

    0x12[5]= 1应在链路状态发生变化时启用中断

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供解决方案。

    我还有一个问题、我们能否在链路建立/链路断开的情况下启用/禁用 DP83TD510的 RX_CLK (引脚编号19)。 如果我们可以,那么如何配置它?

    以及如何永久保存更改的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    如果在 MII 接口中进行配置、则当 PHY 都建立链路或断开链路时、RX_CLK 默认始终生成2.5MHz。

    如果在 RMII 从接口中进行配置、则当 PHY 都建立链路或断开链路时、RX_CLK 默认始终生成50MHz。

    您可以将 PHY 配置为隔离模式以通过寄存器0x0000禁用 RX_CLK、但可能需要获得中断指示来将 PHY 设置为隔离模式。

    ——

    此致、

    Hillman Lin