This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:转接驱动器与接收器的接近性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476977/ds320pr410-redriver-proximity-to-receiver

器件型号:DS320PR410

工具与软件:

您好!

在 PCIe 设计中使用转接驱动器(例如 DS320PR410)时、不存在
是否限制它与端点的距离(即最小距离)?

在本例中、DS320PR410的输出会立即(在
1英寸)插入 PCIe 开关(Microchip PM8536)。 有什么问题吗
转接驱动器输出与 PCIe 开关输入之间仅相隔1英寸?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    转接驱动器的 Tx 侧与 EP 或 RC 接收器之间没有最小距离建议。 DS320PR410和其他线性转接驱动器不应用任何 Tx 均衡、因此最小距离要求可能取决于接收器的最小 EQ 设置。

    转接驱动器的 Rx 侧与 EP 或 RC 发送器之间存在最小距离建议。 DS320PR410的最小 Rx CTLE 设置为4.5dB @ 16GHz、因此通道应具有至少4.5dB 的损耗。 如果使用 FR4材料、此数值大约为3.5英寸。

    这些指南只能用作经验法则。 确定 DS320PR410是否可在特定环境中正常运行的最佳方法是执行 IBIS-AMI 仿真。 我们在安全资源文件夹中提供了 IBIS-AMI 模型。 如果您感兴趣、可以在此处申请访问权限。

    https://www.ti.com/secureresources/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN

    此致!

    卢卡斯