This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:以太网 PHY 热插拔问题- Phytec STM32MP1 SoM 上无 IP 获取

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470326/dp83826i-ethernet-phy-hot-plug-issue---no-ip-acquisition-on-phytec-stm32mp1-som

器件型号:DP83826I

工具与软件:

我在使用定制载板的 Phytec STM32MP1 SoM 上遇到 DP83826I PHY 的热插拔问题:

  • 当系统通电并连接以太网电缆时:
    • 橙色 LED 保持常亮(表示连接速度为100Mbps)
    • 绿色 LED 闪烁(表示活动/链接)
    • 但是、该接口无法获取 IP 地址
  • 如果我在连接以太网电缆的情况下重新启动系统、它将运行良好并获得 IP

是否有建议的寄存器配置(或任何想法)来正确处理热插拔情况? 另外、在 IP 获取失败的情况下、此 LED 行为是否正确?

感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当(接通电源然后连接电缆)与(已连接电缆的情况下接通电源)时、LED 行为是否一致?

    如果是这样、这可能意味着从软件的角度来看、PHY 似乎正在执行其任务、所以会出现问题。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:
    是的、两种情况下的 LED 行为都一致。

    此致、

    Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    如果是这种情况、问题似乎位于 PHY 的上游。 我建议与 MAC 供应商核实、以了解发生这种行为的原因。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的帮助、我们已向 SoM 制造商发送有关此问题的电子邮件。

    此致