This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SN75DP159没有输出视频信号

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, SN75DP159, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473799/sn75dp159-sn75dp159-there-no-output-video-signals

器件型号:SN75DP159
Thread 中讨论的其他器件:TS3DV642、、 TDP158

工具与软件:

你(们)好

在我们的设计中,我们通过交流电容器将 HDMI 连接器连接到 TS3DV642 MUX 组件,并将 MUX 输出连接到 不带交流电容器的 SN75DP159输入,然后我们将 SN75DP159输出连接到 TS3DV642 MUX 输入。 我们根据数据表检查了所有 SN75DP159引脚和所有内容、

SN75DP159的输入端有一个视频信号、但所有视频输出信号均为0伏。

我使用示波器检查了元件的所有电压、3.3V 和1.1V 都正常。 我在输入处检查了视频信号的质量、信号符合预期。

该元件处于引脚配置模式、而不是 I2C 配置模式。

这可能是什么原因呢?

连接电气 schematic.e2e.ti.com/.../KVM-4X2-_2D00_-DOCF605REV02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过查看原理图、看起来 DP159输出也是交流耦合的、能否验证是否存在这种情况? 如果是这种情况、您需要在 DP159输出和交流耦合电容器之间使用49.9端接网络来提供3.3V 电压。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DP159输出不是交流耦合电容,输出直接连接到 TS3DV642 12通道1:2 MUX/DEMUX D[3:0]±A 或到 D[3:0]±B.

    请遵循原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我当时正在查看原理图的这一部分、TS3DV642 (U34)的输出似乎转到了具有交流耦合输入的 TDP158 (U111)。 DP159输出是交流耦合的、本例中的理解是否正确?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速响应  

    我进行了测试并断开了 U36和 U12、但 U65 SN75DP159RSB 元件的输出没有视频输出、且所有输出均为0伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否将 DP159输出物理连接到 U12和 U36? 我不建议这么做、因为反射会降低输出信号完整性。  

    当您移除 U12和 U36时、您是否在探针端接至3.3V 的情况下探测 DP159输出?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速响应。

    否、探针未端接至3.3V。

    问题:如果在 TDP158元件(U111)的输入端安装一个0欧姆电阻器来代替交流耦合电容器、这是否可以解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159输出是电流模式驱动器、因此预计会看到50欧姆的端接电阻转换为3.3V 电压以生成波形。  

    如果使用0欧姆电阻器替换交流耦合电容器、它将不起作用、因为 TDP158输入终端是50欧姆至 GND、而不是50欧姆至3.3V。 您必须在 DP159和交流耦合电容器之间提供50 Ω 至3.3V 的外部终端。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的帮助和支持。 您的解决方案解决了问题、现在视频可以工作了。