This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 设计器:器件建议

Guru**** 2806305 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9617B, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478397/i2c-designer-part-recommendation

器件型号:I2C-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:P82B96TCA9617BLSF0108

工具与软件:

您好!

我计划使用 I2C 总线连接2块相距~1m 的电路板。 源信号也为5V、目标信号为3.3V。 我正在寻找缓冲器和电平转换器。

1.您对缓冲器和电平转换器有什么建议吗?

2.您是否建议在源板或目标板上添加缓冲器?

3.是否有集成缓冲器和电平转换器的设备?

4.如果您集成了缓冲器+电平转换器、您是否能够选择将其他 GPIO 输入与 I2C 一起用于电平转换?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    [报价 userid="625611" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478397/i2c-designer-part-recommendation "]

    我计划使用 I2C 总线连接2块相距~1m 的电路板。 源信号也为5V、目标信号为3.3V。 我正在寻找缓冲器和电平转换器。

    1.您对缓冲器和电平转换器有什么建议吗?

    [报价]

    P82B96可用作长距离电缆 I2C 应用的对。  

    但是、1米并不是这么长。 您或许能够使用单个缓冲器器件、例如 TCA9617B、其 A 侧应面向较长的电缆长度。  

    对于 TCA9617B 应用、VCCB = 5V、B 侧朝向源极侧、而 VCCA = 3.3V 朝向目标侧。  

    TCA9617B 会更便宜。  

    Unknown 说:
    4. 如果您集成了缓冲器+电平转换器、您是否可以选择将其他 GPIO 输入与 I2C 一起用于电平转换?[/QUOT]

    在 I2C 产品系列中、我不认为器件同时具有 I2C 通道和 GPIO 通道。  

    我们有 LSF0108等多端口转换器

    这是一款双向无源电平转换器。 其中一些通道可能用于 I2C、另一些用于 GPIO。 但是、该器件没有集成缓冲器。 必须将缓冲器部分作为一种双器件解决方案来实现。 LSF0108 + TCA9617B。  

    如果这样做有帮助、请告诉我。  

    此致、

    Tyler