This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:如何在器件模式测试中进入 HS 模式?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478015/tusb212-q1-how-to-into-the-hs-mode-in-the-device-mode-testing

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB212

工具与软件:

您好、AE:

     在四个步骤中、当我将器件连接到 TUSB212输出、 但 ENA_HS 始终为低电平。

     1.在这种情况下,您有什么恢复建议吗?  

     2. 为什么设置 初始位置 和 A 测试位置 在上 继电器板

     

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AE:

         添加问题。

         关于器 件模式测试、在连接器件后、PC 主机可以开始枚举并将 数据包发送到器件。

        1. PC 主机是否需要向器件发送任何特定命令才能切换到 HS 模式?

           

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    [报价用户 id="596946" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478015/tusb212-q1-how-to-into-the-hs-mode-in-the-device-mode-testing "]

    在四个步骤中、当我将器件连接到 TUSB212输出、 但 ENA_HS 始终为低电平。

         1.在这种情况下,您有什么恢复建议吗?  

    [报价]

    如何为 TUSB212供电?  您是否正在使用 EVM? 对于器件模式测试、TUSB212需要由外部电源轨供电、而不是 VBUS 供电、因为使用 VBUS 会导致 TUSB212无法及时启用。

    此外、 通过 USB2线路发送任何数据之前、需要启用 TUSB212。 如果之后启用了 TUSB212、它将不会看到 USB2握手、并将无法启用。

    您能否提供器件原理图和方框图作为参考?

    Unknown 说:
    2.  为什么设置 初始位置 和 A 测试位置 在上 继电器板 ?[/报价]

    这取决于所使用的测试装置。 某些电路板随附 INIT 和测试开关、这些开关需要用于在 USB2线路上实现正确的终端。 并非每个测试装置都有此组件。

    1. PC 主机是否需要向器件发送任何特定命令才能切换到 HS 模式?[/QUOT]

    一旦 TUSB212通电并且 USB2线路上没有发送数据、便应使用 HSETT 通过相应的 USB2端口发送 TEST_PACKET 命令。 完成此操作后、转接驱动器应处于启用状态并应实现升压。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote]