This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:电池短路

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471746/tusb501-q1-short-to-battery

器件型号:TUSB501-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队  

我的客户在下面的链接中有关于 tusb501-Q1电池短路保护解决方案的问题。 您会帮助分享您的评论吗?

(+) TUSB501-Q1:电池短路-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

1. 在哪种情况下,  需要在 ESD 二极管和设备之间连接一个1或2欧姆电阻,以保护501免受输入电流、ESD 或电池短路的影响?

2.这个小电阻的建议封装尺寸是多少?

 Shane Hauser 说

您还需要在 ESD 二极管和器件之间使用一个1或2欧姆电阻器来保护501免受输入电流的影响。 请注意、该电阻可能会略微影响信号完整性。  

 

在 Rx 侧、为什么 交流耦合电容器是330nF 而不是100nF?  

如果0402电容封装没有更高的16V 额定电压、带220nF/16V/0402的电容是否正常? 此处、最大电池电压为16V。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    在这种情况下、  ESD 二极管和器件之间需要一个1或2欧姆电阻器来保护501免受输入电流、ESD 或电池抖动的影响?[/quot]

    1到2欧姆电阻器、用于在 ESD 事件中增加信号路径上的额外阻抗。 该电阻器将减小流经 TUSB501-Q1的电流。 在发生电池短路时、该电阻器没有多大帮助。  

    user6326793 说:
    2. 此小型电阻器的建议封装尺寸是多少?

    建议的封装尺寸为0201。

    [报价 userid="104115" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471746/tusb501-q1-short-to-battery "]在 Rx 侧、为什么使用 交流耦合电容器330nF 而非100nF?  [报价]

    在信号路径上、USB 线路的串联电容必须介于75nF 和265nF 之间。 该电容值必须是 TX 和 RX 电容的组合。 如果您计划在 TX 侧使用100nF 电容器、在 RX 侧使用100nF 电容器、则组合电容将为50nF、低于规格要求。 330nF 将允许您在 TX 侧使用100nF、并且最小串联电容将超过75nF。  

    user6326793 说:
    ]如果0402电容封装没有可用的更高16V 额定电压、电容带220nF/16V/0402是否可以? 此处最大电池电压为16V。[/报价]

    是、最好使用额定电压为16V 或更高的电容器。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh

    明白了。 非常清楚。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh

    如果 客户 在 ESD 事件中未在 ESD 二极管和器件之间放置1或2欧姆电阻器、潜在的风险是什么?

    由于其 BOM 系统中没有0201封装、将此电阻器替换为0403封装是否合适?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    串联电阻将限制任何逃逸到器件上的电流。 我建议保留 1-2欧姆电阻器、如果 ESD 可信度较高、则将其替换为0欧姆。 由于器件相对于迹线宽度较大、在高速线路上采用0403封装将产生更多反射。 为了获得最佳性能、请保留0201封装。