This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:TPD12S521 Linux 内核驱动程序

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478289/tpd12s521-tpd12s521-linux-kernel-driver

器件型号:TPD12S521

工具与软件:

您好!

我正在基于 Imx8mp NXP 的平台中使用 Linux kernel- 6.1.1。 我正在使用   TPD12S521 HDMI 芯片。

需要启用哪些驱动程序? 什么是 支持 I2C 的 TPD12S521 HDMI 的器件树配置。

请告诉我需要在设备树中添加哪些数据、同时提供用于 TPD12S521的 Linux 驱动程序。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haji

    TPD12S521是一种协议无源器件、因此无需驱动程序。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您提供的投入。

    我们使用的是 i.MX8MP 处理器。 根据硬件连接:

    • DDC_CLK_IN 连接到 I2C_CLK。
    • DDC_DAT_IN 连接到 I2C_SDA。

    您能否提供 TPD12S521芯片 Linux 内核设备树配置?

    此致、
    Haji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haji

    TPD12S521是一种电平转换器和 ESD 保护器件。  它对于任何驱动器都是完全透明的。  如果您有 i.MX8MP 驱动程序、那么您就拥有了所需的一切。

    此致、

    卡盘