This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:建议使用新器件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478163/sn65dsi83-new-device-recommend

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 New-HMI 项目现在需要一个单通道 MIPI DSI、4个数据通道到双 LVDS 桥接芯片。 要求如下。

1.支持单通道 DSI 转双链路 LVDS;

2.在双链路 LVDS 模式下、LVDS 输出时钟范围是25 -154MHz;

3、适用于1920 × 1080p 以上的分辨率;

4. VCC = 1.8V/3.3V、优先选择3.3V;

5.工作温度范围:-20℃~70℃  

谢谢

Lillian