This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:如果 TERM_RX 和 TERM_TX 在半双工模式下均为高电平、它们是否会并联?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477455/thvd1424-if-both-term_rx-and-term_tx-are-high-in-half-duplex-will-they-be-in-parallel

器件型号:THVD1424

工具与软件:

您好!

在数据表中、在半双工模式下、TERM_RX 无关。  之前的论坛帖子声称 A 和 B 分别在内部连接到 Y 和 Z。  这是完全有意义的。  我的问题是:如果 TERM_RX 为高电平、在半双工模式下会发生什么情况(如果有)?  如果 TERM_RX 和 TERM_TX 在半双工模式下都为高电平、那么这两个端接电阻器是否并联形成~60欧姆?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、在半双工模式下、即使 TERM_RX 为高电平、第二个端接电阻器也绝不会启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    克莱门斯应该是正确的。 在半双工模式下、只能启用一个端接电阻。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、Clemens 和 Bobby。